This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:支持已停产芯片 PN BQ28Z560-R1 (未在 PN 中列出)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489865/bq28z610-support-for-obsolete-chip-pn-bq28z560-r1-not-listed-in-pns

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQEVSW

工具与软件:

您好!

我有许多系统使用 BQ28Z560DRZT-R1芯片、需要与这些芯片通信以获得支持。 不能使用更新的器件、因为(据我所知)无法使用我们可以直接放入设计中的相同引脚排列进行一对一替代。

是否有任何支持使我们能够以类似于 BQStudio 的方式与这些器件进行通信?  或许能够使用旧版软件套件或驱动程序、让我使用 EV2300进行交互? 理想情况下、我能够将固件刷写到具有相同芯片的新电路板中 、但至少需要能够访问诊断和寄存器信息 并从器件中提取固件以记录它们的配置方式。

谢谢!

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最直接的途径就是保护 EV2300和 bqEVSW、因为该组合是为 BQ28Z560等芯片在其有效年份内设计的。 它应该只需极少的设置即可处理诊断、寄存器访问和固件提取。 对于刷写新固件、您将需要一个 srec。 首先进行测试、看看您是否已经拥有 EV2300?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有一个 EV2300。 下面链接中的 bqEVSW 是否包含 对 bq28z 系列的支持? 或者我是否需要其他文件来与器件连接?  我在支持的器件列表中看不到该系列。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../BQEVSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经发送了朋友申请、以便我可以在内部共享 BQ28z650的可执行文件。