请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51430 工具与软件:

有人可以对该电路进行完整性检查吗? 我试图接受来自整流变压器的-32V 信号、并使用降压转换器将其降低到-12V。
在本例中、Vn 约为-32V。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

有人可以对该电路进行完整性检查吗? 我试图接受来自整流变压器的-32V 信号、并使用降压转换器将其降低到-12V。
在本例中、Vn 约为-32V。 谢谢。