This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:该电源轨在 OTG 拉电流模式下为具有 BQ25638的 PP5V 供电

Guru**** 2612025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490684/tps25751-which-pwr-rail-for-pp5v-in-otg-source-mode-with-bq25638

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25638

工具与软件:

您好!

我们要将 TPS25751D PD 控制器和 BQ25638电池充电器用于具有 USB-C PD 的电池器件、以便进行电池充电、并具有 OTG 支持来驱动外部器件。
我们有一些问题:


1. BQ25638好像自己具备所有电源路径和电流管理功能、因此我们并不真正了解控制器中 PowerPath FET 的用法、不应该将 BQ25638 VBUS 直接连接到 USB-C 连接器?

2.我们不想使用额外的5V 降压-升压转换器、因为我们的电路板上不需要它们。 如果我们的理解正确、则 BQ25638会在 OTG 模式5V 下输出到 VBUS、我们如何连接 BQ25638和 TPS25751? 是否可以直接将 BQ25638 VBUS 连接到 TPS25752 PPHV 并使 PP5V 保持开路状态?

因此、对于灌入模式、连接已清除:

但对于拉出模式、PPHV 应该能够将5V 驱动至 USB-C 连接器、但为何我们需要 PP5V 以及如何连接它?

我希望你能帮助我们,非常感谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开发 TPS25751解决方案时、充分考虑了以下电池充电器元件:

    [报价用户 id="646817" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490684/tps25751-which-pwr-rail-for-pp5v-in-otg-source-mode-with-bq25638 ]1. BQ25638好像自己具备所有电源路径和电流管理功能、因此我们并不真正了解控制器中 PowerPath FET 的用法、因此不应该将 BQ25638 VBUS 直接连接到 USB-C 连接器?

    是的、可以将 BQ VBUS 连接到连接器。  控制器中的电源路径是冗余的。  我认为问题在于如何控制电源路径。  您很可能需要一个外部微控制器来从 TPS25751读取状态、然后控制 BQ 器件内的电源路径。

    [报价用户 id="646817" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490684/tps25751-which-pwr-rail-for-pp5v-in-otg-source-mode-with-bq25638 ]2. 我们不想为5V 使用额外的降压/升压转换器、因为我们的电路板上不需要它们。 如果我们的理解正确、则 BQ25638会在 OTG 模式5V 下输出到 VBUS、我们如何连接 BQ25638和 TPS25751? 是否可以直接将 BQ25638 VBUS 连接到 TPS25752 PPHV 并使 PP5V 保持打开状态?

    需要使用 PP5V 为 PP_CABLE (VCON、任何一个 CC 引脚不用于 PD 通信)供电。   

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答。
    我们需要使用 BQ25638、因为它具有1.5 μ A 的超低静态电流。
    主机 SoC 将执行与充电器 IC 的通信。

    如果我的理解正确、我们必须对 PP5V 使用外部5V 升压转换器、没有其他选择?
    如果我们要使用 PD 和 CC 引脚功能、则必须为 PP5V 供电?

    BR

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、我们必须为 PP5V 使用外部5V 升压转换器、没有其他选择?

    我将研究备选方案。  终端应用是否能够拉取和灌入5V 电压(即没有更高的电压协商)?

    如果我们要使用 PD 和 CC 引脚功能、我们必须为 PP5V 供电?

    如果 cc 引脚只能建立电流(cc 上的偏置)并且不需要 USBC-PP5V 通信、那么我们可以省略 PD。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    最终应用的拉电流和灌电流应高达9V

    我们需要 USBC-USBC PD 通信。
    是否可以从 BQ25638通过 VBUS 提供 PP5V 电源。 或者它不支持更高的电压?
    如果不正确、是否必须使用 SYS 的升压转换器来提供5V 电压?

    我希望我们能避免这种情况。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是否可以从 BQ25638采购具有 VBUS 的 PP5V 电源。 或者它不支持更高的电压?

    PP5V 不支持9V 电压。   

    如果不正确、我们必须使用 SYS 的升压转换器作为5V?

    预期应用是使用专用的5V 电源为 PP5V 供电应用。  我的猜测是如果您不提供 PP5V、则可能会出现需要5V 电压的电缆的合规性和应用问题。  从应用的角度来看、您可能永远不需要电缆有源元件、因为您永远不会超过9V (3A)、并且没有数据功能。  客户需要承担不应用 PP5V 的风险、因为这是建议的运行条件、因此如果客户选择在该条件之外运行、TI 不能承担任何责任。

    此致、

    Chris