This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD 的兼容性问题:当将 Philips Display 用作12V 电源时、引导期间 VBUS 会下降。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488325/tps65994ad-compatibility-issue-with-tps65994ad-vbus-drop-during-boot-when-using-philips-display-as-12v-power-source

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

您好!
当 通过 TPS65994AD 从飞利浦监视器(PHL 241B7QUPBEB)获取12V 电源时、我的器件在上电时出现间歇性 VBUS 压降(导致器件关断)。  PD 日志显示硬复位、在启动时触发 VBUS/CC/IBUS 关断(100%日常电源、自动加电)。 可与其它 PD IC 或备用显示器配合使用。 随附用于分析的 PD 日志。  正在寻求帮助!e2e.ti.com/.../PDLOGS.rare2e.ti.com/.../PDLOG_5F00_TOOL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队成员将很快对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack、您能以其他格式共享日志吗? 可能是 csv 吗?

    除此之外、您能否分享一些有关的详细信息

    • adcin 配置是什么?
    • 器件加载补丁来自哪里?
    • 什么是接收端 PDO?
    • VBUS 启动和 VIN3V3启动之间的时间差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun、感谢您的答复。 我无法提供其他格式、但您可以参考随附的屏幕截图。 时间线清楚地表明  硬复位   完全完成 PD 通信后发生触发。

    1. ADC1寄存器2、而 ADC2寄存器7 。
    2. 实现了外部 EEPROM -请参阅下面标注的图表以了解详细信息。
    3. 时间间隔大约为10ms -请参考下面的波形捕捉。(黄色走线:VBUS 电压、 蓝色走线:3V3IN 电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2个问题:

    • 您正在使用哪个固件版本?
    • 通过和失败日志显示您使用的电缆不同、正确吗? 是否仅在特定电缆上发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***通过 e2e 向您发送连接请求,以在公共论坛之外讨论更多调试详细信息