工具与软件:
您好!
是否可以为使用两个运算放大器和 UCC14241的电路供电? 我得出的结论是、运算放大器的存在 使得 UCC14241-Q1在启动后仅几毫秒内便进入保护模式、而且不提供电源。 如果没有运算放大器、有时仅使用一个运算放大器、它似乎可以正常工作。
顺便说一下、至少在上电序列期间、我们认为运算放大器不会拉出或灌入任何电流。
非常感谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
是否可以为使用两个运算放大器和 UCC14241的电路供电? 我得出的结论是、运算放大器的存在 使得 UCC14241-Q1在启动后仅几毫秒内便进入保护模式、而且不提供电源。 如果没有运算放大器、有时仅使用一个运算放大器、它似乎可以正常工作。
顺便说一下、至少在上电序列期间、我们认为运算放大器不会拉出或灌入任何电流。
非常感谢、此致。
这适用于需要 VCC VCC 的双极运算放大器、还是只需要+SPC/GND 的单输出偏置 VCC? 如果是双极、则需要确保 UCC14241-Q1可以处理在 VCC VCC 之间可能发生的任何负载不平衡。 UCC14241-Q1的双路输出使用分离式电容器输出(两个串联电容器)运行、并且需要保持电荷平衡才能使输出保持稳压。 电压之比与电容器之比成正比、并且负载变得太不对称、以至于 UVLO-COM 上的电压开始降低、输出可能进入 VEE 并关断。
请使用 UCC14241-Q1 Excel 设计工具 优化双路输出的电容比和 RLIM、或仅在单路输出中设置 UCC14241-Q1。
此致、
Steve
它确实适用于双极。 Excel 设计工具没有显示任何问题、但 VDD UCC14241-Q1的 VDD 转 VEE 或( VVVDD_UVLOS)输出会在达到低于1V 时停止上升、然后、我想一旦经过 tSOFT_START_TIME_OUT、输出就会回落至零。 如果我循环 VIN 或 ENA、重复上述操作、并且各个实例之间略有不同。
我可以在 VDD-COM-VEE 之间测量几十千欧、表明没有一些短路(即没有电源)。 尝试了多种电容器和 RLIM 组合(尝试增加 UCC14241-Q1的电荷输出)后、我开始移除我认为可能在启动期间消耗电流的元件、直到我决定同时移除运算放大器、然后 UCC14241-Q1按预期工作。 因此、我得出结论、他们是罪魁祸首、我向您询问您是否可以确认或拒绝我的猜测、即运算放大器可能不一定适合由 UCC14241-Q1供电、而没有任何预防措施。 顺便说一下、到目前为止、我尝试了"传统的"运算放大器、即、它们 在开始操作之前不包含任何高级功能、例如上电检查。
此致、
Pier Mauro