This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:根据 slvaej3应用手册生成负电压的 BUCK-bbost 版本

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491443/tlv61048-buck-bbost-version-to-generate-negative-voltage-based-on-slvaej3-application-note

器件型号:TLV61048

工具与软件:

您好!

我想知道用于为 TLV61048生成负电压的电路解决方案(如 slvaej3应用手册的图5所示)是否可与降压/升压转换器一起使用。 如果需要、可以使用哪个 TI PN?

例如:输入电压范围:15-48V;输出电压+/-20V 0.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉降压/升压转换器。 您可以在您选择的降压/升压器件上创建问题、工程师将帮助您检查这一点。