This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:VMAX 使能

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491224/lmz14202h-vmax-enable

器件型号:LMZ14202H

工具与软件:

你(们)好、

为了减少启动时的浪涌电流、我希望在输入电压已经高于所需输出电压(+12Vin 至+7Vout)时启用 LMZ140202H。

根据数据表、使能引脚的最大电压为6.5V、为什么会这样? 您能告诉我、如果我在大约+10V、使用74k 作为租金、使用10k 作为 RENB、会发生什么情况?

谢谢!

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    EN 的工作电压为6.5V、EN 引脚的绝对最大额定值为7V。 超过该水平、器件将损坏。 不应直接在 EN 引脚上施加10V 的电压。

    请注意、对于您的应用、 当 Vin=10V (非 EN=10V )。 要满足此要求、租用~74K 且 RENB=10k 看起来很好。 通过在 Vin ~9.9V 时使用该电阻分压器、EN 引脚电压将上升到1.18V (典型上升阈值)并且将启用器件。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    感谢您的详细回答、这样做很有意义。 问题迎刃而解。 谢谢!

    祝你一切顺利

    Markus