This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:关于短路保护的问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490790/ucc28750-qestuion-about-short-protection

器件型号:UCC28750

工具与软件:

您好!  

我发现了一个问题、在满载条件下、系统会在电路短路期间进入保护模式。 但是、在释放短路电压后、系统无法恢复正常输出。 奇怪的是、它在半负载下运行时会恢复到正常输出。 您知道为什么会发生这种情况吗?

谢谢

Welson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想对其进行更多的描述。 如果进入保护模式、然后切换空负载、则它们都可以恢复到正常输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我将无法在下周星期三之前研究这一问题。  

     

    很抱歉给您带来不便、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您的支持。 请查看附图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意 输入设置为110V/60Hz、输出设置为24V 输出(满负荷:65W、半负荷:32W)、谢谢