请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25751 工具与软件:
尊敬的
下面我有几个问题、请帮助我。
- 当电池不存在时、BQ25751处于何种状态?
- 在我的设计中铅酸电池是24V、如何选择参数 VBATREG? 24V? 或28.8V?

- 对于 TS 功能、没有主机、如果电池过热、管理部门是否只能通过硬件设计来关闭其充电功能? 它的参考是什么?
希望你能很快回复,非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sun、
[quote userid="501322" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490162/bq25751-if-bq25751-can-detect-battery-absent-and-close-its-charging-function-when-battery-is-too-hot 电池不存在时、BQ25751的状态是什么?器件将处于 Float Charge (CVmode)模式、因为它为输出电容器充电。 BQ25751没有电池缺失检测。
[报价 userid="501322" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490162/bq25751-if-bq25751-can-detect-battery-absent-and-close-its-charging-function-when-battery-is-too-hot "] 在我的设计中铅酸电池的电压为24V、我该如何选择参数 VBATREG? 24V? 或28.8V?VBATREG 是浮动电压、电池制造商是获取建议浮动电压的最佳位置。
[报价 userid="501322" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490162/bq25751-if-bq25751-can-detect-battery-absent-and-close-its-charging-function-when-battery-is-too-hot ]]对于 TS 功能、如果没有主机、如果电池过热、管理层能否只通过硬件设计来关闭它的充电功能? 它的参考是什么? [报价]我建议参考部分 7.3.4.5.1温度补偿充电 在数据表中:

此致、
Christian。
谢谢 Christian。
[报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490162/bq25751-if-bq25751-can-detect-battery-absent-and-close-its-charging-function-when-battery-is-too-hot/5723656 #5723656"]器件将进入浮充电(CVmode)模式、因为它为输出电容器充电。 BQ25751没有电池缺失检测。如果我想通过检测以下一点的电池电压来判断电池是否缺失、那它会是充电器的浮充电压、对吧?

VBATREG 是浮动电压、电池制造商是获得建议浮动电压的最佳途径。
明白了。
我建议参照本节内容 7.3.4.5.1温度补偿充电 在数据表中:
从该引用来看、似乎必须使用寄存器来设置和启用此功能。 是否可以在没有 IIC 设置的硬件模式下使用此功能? 如果不支持、是否有其他功能来支持温度检测?
您好、Sun、
[报价 userid="501322" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490162/bq25751-if-bq25751-can-detect-battery-absent-and-close-its-charging-function-when-battery-is-too-hot/5724818 #5724818"]如果我想通过检测电池电压下的一点来判断电池不存在、那肯定是充电器的浮充电电压、对吗? [报价]BQ25751没有电池检测功能。 当电池不存在时、器件将处于 Float Charge (CVmode)模式、但 当电池完成充电时、器件也处于 Float Charge (CVmode)模式。 因此、您不能依赖此状态寄存器来确定是否缺少 atery。 如果需要此功能、我建议与电池监测器配对。
根据此参考、似乎必须使用寄存器来设置和启用此功能。 是否可以在没有 IIC 设置的硬件模式下使用此功能? 如果没有、是否有其他函数支持温度检测?[/QUOT]默认情况下启用该功能。
此致、
Christian。