This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289EVM:VLOW 规格和尺寸

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, TPS61289EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490456/tps61289evm-vlow-spec-and-dimensions

器件型号:TPS61289EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61289

工具与软件:

您好!

TPS61289指定了一些在升压模式下 VLOW 电压高达12V 的图。  TPS61289EVM 规定、VLOW 最高只能达到5V

假设我希望 VHIGH 为12 - 15V、那么 在 VLOW 为5 - 8.4V 的情况下使用 TPS61289EVM 是否存在问题?

此外、 您可以发送 TPS61289EVM 的尺寸吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaquin、

    VLOW 上的 EVM 分压比不支持>5V。 IC 可支持高达12V 的电压。 您可以更改分压器以实现高达8.4V 的电压。

    电路板尺寸为3500x3800 mil

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下 VLOW 时分压器的含义吗? 我应该修改什么、以便 EVM 在 VLOW 的输入端支持8.4V 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaquin、

    仅通过更改分压器、无法将 EVM 更改为支持8.4V。 此开关由5V 电源轨供电、因此不支持8.4V 输入。

    此致、

    Travis