This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:温度循环温度范围

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489813/ua78m-q1-temp-cycling-temp-range

器件型号:UA78M-Q1

工具与软件:

您好、对于 PN  UA78M33QDCYRG4Q1、您能否  在鉴定期间根据 JESD22-A104确定用于温度循环的温度范围?   

如果温度范围的低端是-40C、 在-40C 以下是否 可以共享任何其他测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在-40至125摄氏度的温度范围内进行了测试

    未在-40以下进行测试。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hannah。  您能分享一下-65/+150C 贮存温度范围是如何建立的吗?

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请参阅随附文件: AN-2029操作和处理建议(修订版 H)

    此致!

    Hannah