This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:适合与~200W 电机配合使用

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489354/tps2663-suitability-for-use-with-200w-motor

器件型号:TPS2663

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们正在设计一个采用 TPS26630RGER 电子保险丝器件的方案。  

我们有兴趣利用电子保险丝进行开关和保护连接到外部电机驱动器的48V 5A 过压引脚。 然而、我们相信它将大约为200W。  

作为完整性检查、您是否会  为此用例推荐 TPS26630、还是会推荐另一个开关/保护器件?

从数据表中的初始检查来看、 TPS26630似乎非常适合为容性负载充电、我们只关心电感负载是否会导致启动时跳变?  

初始通道的原理图。  

感谢您的所有帮助、  

此致、

Jaden  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    欢迎来到 E2E。

    您是否有电机启动电流波形?

    \峰值电流值是多少? 在初始启动期间、电机吸收更多电流(超过额定电流的25%)。

    TPS2663可以检测到峰值。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    感谢您的快速响应。  

    此时 、机械团队尚未为项目指定电机。 我们只想知道在具有电感负载的此用例中、TPS2663是否是合理的选择。  

    如果我理解正确、我们需要确保指定的电机具有~25%的电流尖峰余量。

    再次感谢您的帮助、  

    此致、  

    Jaden  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    是的、您可以保持20%至25%的净空。

    通常、峰值电流会在电机规格中提及。  

    谢谢

    Amrit