This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:并联 TPS2663x、无需关断 uC

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491673/tps2663-parallel-tps2663x-without-shutdown-the-uc

器件型号:TPS2663

工具与软件:

您好!

我计划并联使用 TPS26630、因为我的负载电流大于6A。 我希望为我的系统提供反极性保护、但我还希望使用 SHDN 引脚控制负载开/关。

向负载添加了另一个 uC、我不需要将其关断、因为它将控制电子保险丝。 如果我从保险丝的 IN 引脚连接直流/直流和 UC、我的系统(直流/直流+ uC +负载)是否仍要受到反极性保护? 如果启用了 SHDN 且负载关闭、这是否也会导致 FET Q1也关闭、我的 uC 也将关闭?

非常感谢您的支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fedi、

    感谢选择 TPS2663用于您的设计。

    您可以连接到 TPS2663的输出端、或为直流/直流转换器和 MCU 提供单独的反极性保护。

    如果您计划在输入端进行连接、请验证这一点。 直流/直流转换器输入端可能会出现瞬变或尖峰、从而影响电子保险丝工作。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    无法连接到电子保险丝的输出端、就像我触发 SHDN 引脚一样、MCU 也将关闭。

    因此、在使用电子保险丝之前、我似乎需要为系统使用单独的反极性保护、当时我不需要正确连接 Q1和 Q2吗? (全局反极性保护将保护负载和直流/直流 MCU、因此它是冗余保护)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fedi、  

    听起来正确。 是、您无需使用 Q1和 Q2。

    对于反极性保护、您可以为您的系统选择理想的二极管产品系列。

    谢谢  

    Amrit