This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:TPSM33625

Guru**** 2383330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484052/tpsm33625-tpsm33625

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

相应地更正数据表将非常有帮助、例如添加两个 SW 引脚应连接在一起的信息!

KR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以质疑示例布局吗?

    布局中未连接引脚5和6 (SW)。

    为什么引脚5上有一个焊盘、而数据表明确地在第4页上说:"不要在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。 。
    必须将这些引脚上的覆铜量保持在最小、以防止出现噪声和 EMI 问题。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SW 引脚仅作为封装设计的结果出现。

    但是、如果需要、此引脚可用作探测点、有助于对应用进行故障排除。

    我不确定我是否具备此帖子的所有背景知识。

    如果我已经回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题未解决!

    仍然没有如何处理引脚5和6的定义。 如果应连接这两个引脚(根据 Aurora Tie 和 WebBench 的建议)、则参考布局错误并缺少数据表中的注释。  

    如果不应连接引脚5和6、则表明 WebBench 电路错误。

    是否有任何 TI 人员对这个不一致负责?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    任一配置都是可以接受的、因为它们是同一个节点。

    谢谢