主题中讨论的其他器件: BQ25731EVM、 TPS25751
工具与软件:
我正在评估 TPS25751EVM + BQ25731EVM 作为产品设计的自主充电解决方案。
我想使用以下功能:
- 2芯电池(8.4V、1100mA)
- PPS 特性
- 调试附件模式
- 音频附件模式
我已经启动了两个 EVK、并以标准器件配置(附加)运行
但我看不到充电器使用 PPS 功能。 它基本上仅默认为可用的最高 PD 配置文件。
如何启用 PPS?
我还希望能够评估调试和音频附件模式。
显然这两者都应受支持-然而、对于电流设置、如何最好读取内部寄存器以验证 TPS25751检测是否正确的模式。 I Current 仅使用 https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool 100ver/1.0.2/ 对配置进行编程。
我知道今年晚些时候将添加调试模式、以便我可以通过 GUI 路由到 GPIO。
我以前如何评估此功能、因为我需要尽快确定组件选择。
与音频附件类似、但我的本地 FAE 通知我、GPIO 不支持这种功能、而仅用于寄存器读取。 您能确认吗?