This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751 + BQ25731、PPS 和读取 TPS25751状态

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, BQ25731EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492191/tps25751evm-tps25751-bq25731-pps-and-reading-out-tps25751-status

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731EVMTPS25751

工具与软件:

我正在评估 TPS25751EVM + BQ25731EVM 作为产品设计的自主充电解决方案。
我想使用以下功能:

  • 2芯电池(8.4V、1100mA)
  • PPS 特性
  • 调试附件模式
  • 音频附件模式

我已经启动了两个 EVK、并以标准器件配置(附加)运行

但我看不到充电器使用 PPS 功能。 它基本上仅默认为可用的最高 PD 配置文件。

如何启用 PPS?

我还希望能够评估调试和音频附件模式。

显然这两者都应受支持-然而、对于电流设置、如何最好读取内部寄存器以验证 TPS25751检测是否正确的模式。 I Current 仅使用 https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool 100ver/1.0.2/ 对配置进行编程。

我知道今年晚些时候将添加调试模式、以便我可以通过 GUI 路由到 GPIO。
我以前如何评估此功能、因为我需要尽快确定组件选择。

与音频附件类似、但我的本地 FAE 通知我、GPIO 不支持这种功能、而仅用于寄存器读取。 您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    [报价用户 id="554624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492191/tps25751evm-tps25751-bq25731-pps-and-reading-out-tps25751-status "]

    但我看不到充电器使用 PPS 功能。 它基本上仅默认为可用的最高 PD 配置文件。

    如何启用 PPS?

    [报价]

    您能否共享用于 EVM 的.json 文件? 您是否在寻找 PPS 受电方?

    [报价用户 id="554624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492191/tps25751evm-tps25751-bq25731-pps-and-reading-out-tps25751-status "]

    我以前如何评估此功能、因为我需要尽快确定组件选择。

    与音频附件类似、但我的本地 FAE 通知我、GPIO 不支持这种功能、而仅用于寄存器读取。 您能确认吗?

    [报价]

    您是否具有仿真调试和音频附件的方法?

    您应该能够连接附件、然后从状态寄存器连接状态字段中读取以查看连接类型。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher

    我不确定如何在此处上传文件。 我拖放后、系统显示已上传、但在任何位置都看不到。 我只需将 json 文件放在下面

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS25751",
        "toolBuildVersion": "1.0.2",
        "answers": [
          null,
          4,
          4,
          3,
          1,
          1,
          2,
          0,
          1,
          1,
          1,
          2,
          1,
          0,
          8.4,
          0.512,
          0,
          0,
          0
        ],
        "vendorId": "0000",
        "productId": "0000",
        "version": "1.0.0.2"
      }
    }

    但是的、我希望基本上将其用作 PPS 受电端、因此让 USB 适配器或多或少地设置更优的 VBUS 和电流、以便尽可能降低电池的充电损耗。 我希望并获悉、这可以自主实现、而无需使用主机 MCU 来控制。 也许我错了?

    关于调试和音频附件、我手头已经有这些器件(我们将其与其他 USB CC 控制器配合使用)、但我所缺少的是能够读取 TPS25751的寄存器。 也许我只是没有使用适当的应用程序来做到这一点、因为我正在使用的应用程序似乎只是设置配置-但不能读出单个寄存器值等

    如果我错了、请在此处更正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    我不确定如何在此处上传文件。 我拖放后、系统显示已上传、但在任何位置都看不到。 因此我将 json 文件放在下面

    完美、这是最好的选择。

    [报价 userid="554624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492191/tps25751evm-tps25751-bq25731-pps-and-reading-out-tps25751-status/5732050 #5732050"]但是是的、我希望它基本上可以用作 PPS 受电方、因此让 USB 适配器或多或少地设置最佳 VBUS 和电流、以便尽量减少电池的充电损耗。 我希望并获悉、这可以自主实现、而无需使用主机 MCU 来控制。 也许我错了吗?[/报价]

    是和否

    首先、您需要通过 GUI 的高级配置部分添加 PPS 受电方 PDO 并启用受电方 PPS。

    添加 PDO (PDO 递增数量并按所示进行配置)

    启用受电方 PPS 并设置所需的电压和电流

    PPS 旨在与可以实时更新工作电流和电压的 MCU 配合使用。 您可以为 PPS 合约设置初始工作电压和电流、但如果连接的电源未广播请求的合约、 PD 控制器可能会尝试协商最大固定 PD 合约。

    e2e.ti.com/.../Rene_5F00_0325_5F00_SinkPPS.json

    [报价 userid="554624" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492191/tps25751evm-tps25751-bq25731-pps-and-reading-out-tps25751-status/5732050 #5732050"]关于调试和音频附件、我手头已经有这些器件(我们将它与其他 USB CC 控制器配合使用)、但我所缺少的是能够读出 TPS25751的寄存器。 也许我只是没有使用适当的应用程序来执行此操作、因为我正在使用的应用程序似乎只是设置配置-但无法读取各个寄存器值等。

    正确、GUI 仅用于生成图像和对 EVM 进行编程。 该选项目前不支持原始寄存器读取、您需要一些外部器件来通过 I2C 读取器件。 您可以连接到 TPS25751EVM 上的 I2Ct 引脚以访问 TPS25751寄存器。

    谢谢。此致、

    Chris