This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:输出压降问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487150/lm5116-output-voltage-drop-problem

器件型号:LM5116

工具与软件:

现在要问一下我用的芯片5116、当它是4-5A 的时候、它会降压、原来的20V 的输出会变成17V、我不知道问题出在哪呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tonyx  

    通过电流限制保护、使器件停止开关。  请监控 EN 引脚并检查转换器是否处于断续模式运行。 请确保中国国家电网(CSG)走线直接连接至感测电阻、并用凯文连接来将 CS-CSG 并联.   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL