This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:不发生 Vref

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491223/bq24630-vref-does-not-occur

器件型号:BQ24630

工具与软件:

嗨、团队:

我们正在尝试使用 BQ24630为1500mA 304S LiFePO4电池充电。 当我们施加24V 电压时、无论是否连接了电池组、都不会出现 Vref 和 Vregn 电压。 VCC 电压为24V、但 Vref 和 Vregn 都保持为0V。 电路原理图如下所示。

此外、当我们移除 R141、R142、R143和 R154时、Vref 电压会上升到2.2V。

下面还显示了交流驱动器 MOSFET 栅极电压和 Vref 电压的示波器捕获图(Vref 是否应该有30ms 的延迟?)。 不过、当我们移除 Vref 电压的1µF 电容器时、电容器会发生波动。

此问题是否与 CE 引脚直接连接到 Vref 有关? 您对此问题有任何建议吗?

此致。

原理图:

e2e.ti.com/.../5466.Charger.pdf

启动期间、AC_FET GATE (黄色)和 Vref (紫色)

不带1uf 的 Vref:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semih、您好!

    如果将 C70更改为1uF、您会看到任何变化吗?

    此致、

    Christian。