This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:TADJ 的计算公式是什么?

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491670/lm3881-what-is-the-formula-to-calculate-the-tadj

器件型号:LM3881

工具与软件:

您好!

我希望在每个标志 A、标志 B、标志 C 之间有50us 的延时时间

数据表中未提及计算 TADJ 延时时间的公式。 提到的 CADJ 电容值为10nF、以实现1.2mS 延迟。  

您能建议正确的公式吗??

或者验证下面提到的公式计算 TADJ :   TADJ (Δ μs)= 120×CADJ (nF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    计时电容器与时钟周期之间的关系通常为120us/nF。

    因此、10nF 将使您的每个时钟的1.2ms 时间。 如数据表中所示、每个延迟需要9或8个时钟周期。  

    LM3881的最小 Cadj 为200pF、每个时钟周期可提供24us。  

    50us 不是此设备能够支持的。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、感谢您的及时响应。

    您能否推荐任何电源序列发生器 IC。 这将为我提供标志 A、标志 B 和标志 C 之间50us 的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不认为遗憾的是、我们有支持50us 延迟的器件。

    此致

    Yihe