This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5304:双电源

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492311/ucc5304-dual-power-supply

器件型号:UCC5304

工具与软件:

尊敬的专家:我想使用 UCC5304驱动 SiC MOSFET。 不知道我们是否能将此 IC 用于+15/-4V 的开关要求。 在此 IC 上未看到 COM 引脚、VSS 连接到中的 GND。 例如、 UCC21738具有 VDD、VEE 和 COM 引脚、使其能够区分两个电压电平。 我喜欢 UCC5304、因为它很简单、没有故障和感应功能。 如果你会推荐任何其他 IC 的话、这将是一个很大的帮助!

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我应该分离单电源(20V)、该电源使用电容器分开、公共电源连接到 MOSFET 的源极。 请也确认这一点