This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:裕量调节

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492081/lm61495-q1-margining

器件型号:LM61495-Q1

工具与软件:

您好!
我正在将 LM61495-Q1用于我们的应用中。  
Vin = 24V、Vout = 5V、Iout = 8A。  

我需要通过外部 DAC 调节输出电压裕量。 可以是+10%至-10%。  
您能否告诉我、如何连接 DAC 输出来更改 LM61495-Q1的 Vout?  

我连接我使用的电路
另外、请建议一个电压 DAC 来对其进行裕量调节

谢谢