请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C43 工具与软件:
您好!
我们最近在 PCN#20211123004.0的 PCN 实施后收到了 UCC28C43D、因此我们的电路不再稳定。 下面是示波器捕获、显示了以下电压:
绿色:电压基准、 黄色:RT/CT、 蓝色:CS、 红色:FB。
请说明、为什么 Vref 电压在 PCN 之后上升得更快一些。 为什么旧的 IC 比新的 IC 早开始振荡。 对于许多产品、这种新型 IC 存在许多问题、但我们并未获悉芯片的任何与性能相关的更改。
旧 IC:

新 IC:

谢谢