This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:PCN 执行后 IC 之间的差异

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491855/ucc28c43-differences-between-ic-after-pcn-implementation

器件型号:UCC28C43

工具与软件:

您好!

我们最近在  PCN#20211123004.0的 PCN 实施后收到了 UCC28C43D、因此我们的电路不再稳定。 下面是示波器捕获、显示了以下电压:

绿色:电压基准、 
黄色:RT/CT、 蓝色:CS、 红色:FB。

请说明、为什么 Vref 电压在 PCN 之后上升得更快一些。 为什么旧的 IC 比新的 IC 早开始振荡。 对于许多产品、这种新型 IC 存在许多问题、但我们并未获悉芯片的任何与性能相关的更改。

旧 IC:

新 IC:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您介绍的观察结果与规格不符-这就是为什么 PCN 中不包含这些规格的原因。

    如果您的设计涉及未指定的内容、一般而言、您需要调整您的设计以适应、因为它们未指定、因此 PCN 器件没有需要遵循的规格。

    您提到的内容并没有影响我们对支持的理解。 但是、由于这些解决方案会给您的设计带来问题、请详细说明您遇到了什么问题、我们可以尝试为您提供帮助。