This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172EVM:如果镍氢电池未连接、引脚电平达到什么"STAT"?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492099/bq25172evm-if-nimh-battery-does-not-connect-what-s-level-of-stat-pin

器件型号:BQ25172EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25172

工具与软件:

大家好、我们想知道如何区分镍氢电池是否通过引脚 STAT 连接?!

电阻器设置为 Vset = 18K 欧姆(3节电池+间歇充电)、ISET = 6.8K 欧姆(45mA)、TMR = 3.6K 欧姆(22小时)

VIN = 5 ~ 12V、引脚 STAT 返修以仅将27K Ω 高电平拉至3.3V、

然后我们得到了引脚 STAT 的不同波形、STAT 波形似乎取决于 Vin 电平!

这种现象对我来说是意料之外的!!

请帮助我们告诉我们什么错了?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George

    在无电池的情况下、预计会出现此行为。  单元将输出电容器充电至 OVP 点、每节电池1.7V、然后关闭。  输出电容器电压将降至每节电池1.33V、然后重新开始充电并重复循环。 由于 OVP 和再充电的抗尖峰脉冲时间、可能不准确。

    BQ25172未设计电池检测功能。