This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:针对更高电流输出的 TI.负载开关并联设计要求

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, TPS22990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489492/tps22990-ti-load-switch-parallel-design-requirement-for-higher-current-output

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件:TPS22959

工具与软件:

尊敬的先生/女士:  

我的项目将计划使用负载开关解决方案,并采用并联多芯片来达到更高的电流输出要求,经过调查后得到这一个链接: https://www.ti.com/lit/ug/tidu859/tidu859.pdf 

基于这个共享链接、我有几个问题要作为列表提问、请随时在此处提供任何反馈、谢谢!  

1.是否所有的 TI 负载开关都可以并联多个芯片实现更高的电流? 或者、您的 AE 内部是否有任何产品限制文档?  

2.基于共享链接关于 secion1.2 - Triple TPS22959 :[作为快照图片]  

(a)如何计算最大输出电流可能会受到影响的值? (基于内部 RDS)有任何分享的公式吗?  

(b)如果将负载开关解决方案更改为使用 TI.TPS22990解决方案、如何计算 CT/压 摆率部件的相对设计? (我认为这是独立的、对吗?)  

现在、首先只需回答上述两个问题、请帮助澄清。  

此致  

作者:Neil Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil:

    1.是的,您可以并行操作负载开关。

    每个负载开关都具有最大的载流能力、并考虑了器件间的 Rdson 变化。 您可以从数据表中获取 Rdson 的最小值和最大值。 电流分布不应超过器件电流额定值。 流经最低 Rdson 器件的电流应小于器件的电流额定值。

    3.CT 值可以计算单个器件并与并行器件数相乘。 可以是常用的 CT 值。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    注意、这个答案非常清楚地说明了如何在并联设计中使用负载开关实现、TKS!

    谢谢

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。

    正在关闭该主题帖。