This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603RDHR 在上电时终止

Guru**** 2385450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491546/tpsm63603-tpsm63603rdhr-killed-on-power-on

器件型号:TPSM63603

工具与软件:

您好!

我们将使用 TPSM63603RDHR 从18V 至25V 的电池电源生成5V 的输出。 遗憾的是、我们遇到了大量的电路板在加电过程中出现的故障。 其中一些电路板显示接地和电源输入之间直接短路、而另一些电路板没有电流消耗和输出。

如果您能查看我们的原理图并提供解决这些问题的任何指导或建议、我们将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有发现您的原理图有任何明显错误的地方。 您还能将您的布局发送给我以供审核吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nair:

    感谢您的答复。

    我附上两张图片:

    • 第一部分显示了通过电阻器连接的 GNDA 和 PGND、我认为这可能是导致了这个问题的原因。

    • 第二幅图显示了通过网带实现的与 Devkit 相同的连接、我们认为这是优化版本。

    您能否回顾两种布局、并告诉我们旧设计或优化设计是否有任何问题?

    优化版本:

    原始版本:  

    谢谢、我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议采用 优化版本。 两个接地端之间的连接很敏感、因此最好采用数据表中提到的布局。 这很可能是导致该问题的原因。 确保  仅在 该单一点进行连接。

    另一项建议是翻转 VCC 电容器(使其仍靠近 VCC 引脚)、并将 FB 电阻器移至更靠近 FB 引脚的位置。 使用较长的布线可能会导致 FB 处出现错误、从而导致 VOUT 出现错误。 也可以利用靠近 FB 的 AGND 引脚来减小整个环路。

    此致、

    Niranjan