This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:电流限制行为

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482733/tlv61070a-current-limit-behavior

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好!

我正在评估用于我的客户支持的 TLV61070A EVM。
我修改了 EVM 以监控电感器电流。
并且我将电感器更改为1uH、因为此时 cusotmer 正在使用它。
VOUT 设置为5V、负载电流为500mA。
当 VIN 降至低于1.9V 时、 VOUT 开始下降。
然后我检查了电感器电流。

当 VIN 大约为1.93V 时、谷值电流大约为1.94A、低于限制值。 但 VOUT 开始下降。  

当 VIN 从1.93V 至1.85V 时、谷值电流增加至2.4A、而 VOUT 下降(约500mV)

当 VIN 小于1.85V 时、无效电流为2.4A、这意味着 VOUT 继续下降时的限制值。

我可以了解 VIN 小于1.85V 的行为、但无法了解1.93V-1.85V 的行为。 谷值电流增大、但 VOUT 下降。

您能告诉我原因吗?

此致、
OBA
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    尽管电感器电流仍然远离电流限值、但内部环路速度慢。 这意味着负载需要更高的 IL、但内部 IEA (响应)太慢、无法遵循要求的变化。 因此、输入功率无法维持输出。 无论如何,该器件太慢,无法响应所需的电感器电流,这是由 Vin 瞬态导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    感谢您的答复。
    让我详细说明一下我做了什么。

    VIN 由稳定的电源设备提供。
    我通过我的手将 VIN 电压手动从大约3V 降低了一点。
    因此它不应与环路响应速度有关。 VIN 至少在几秒内保持恒定。
    负载电流为0.5A、这是具有 CC 模式的电力负载。 VOUT 设置为5V。
    VOUT 会保持5V 直至达到 VIN=1.93V 的电压。 VIN=1.093V 时的谷值电流为1.94A。
    当 VIN 小于1.93V 后、VOUT 开始从5V 下降。
    在 VIN=从1.93到1.85V 期间、谷值电流仍会增加、而 VOUT 多普勒会更大。  
    当 VIN=1.85V 时、谷值电流最终达到2.4A。
    在低于1.85V 后、谷值电流保持在大约2.4A、VOUT 下降得越来越多。

    我的问题是 VIN = 1.93到1.85V。  尽管 Valle 电流没有达到限值、但 VOUT 开始下降。
    我想知道原因。

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obata、

    VIN=从1.93到1.85V:  因为 环路太  慢而不能  跟随瞬态。  只是输入功率不足以维持输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    感谢您的答复。
    对不起,我完全不能理解。
    VIN 非常稳定。
    您的回复中的"瞬态"是什么?

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 Vin 根本不会发生变化?

    您能帮助提供 VIN 波形和电感器电流波形以及 Vout 波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是波形。
    抱歉、我上一篇文章中的 VIN 电压值不正确。 VOUT 在 VIN=1.55V 左右时开始下降。
    在上一篇文章中、我刚刚读取了电源单元上显示的值。

    总之、 VOUT 在 VIN=1.55V 时开始下降。 谷值电流约为1.8A


    我略微降低了电源电压。 电感器电流增大、但 VOUT 减小。

    我稍微降低了电源电压。 电感器电流增大了、但 VOUT 减小了。
    谷值电流约为2.5A。 该谷值电流不再会递增。  

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我回到办公室时、我能看到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你看见了吗?

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Obata ,在电流限值的边缘,环路不稳定,感应比可以改变,然后你可以观察到这些行为接近电流限值。