This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84338:TPSM84338的 PSpice 仿真

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484322/tpsm84338-pspice-sim-of-tpsm84338

器件型号:TPSM84338

工具与软件:

使用此器件的 PSPICE 仿真时间达到11ms、然后就在那里。  没有错误或指示它不会收敛,只是在这个时候出现停顿。  如果我探测到器件的 VIN 电流、我可以看到在710uS 附近出现尖峰、但之后一切都死了、直到11ms 点、此时我停止了仿真。

有什么建议需要寻找什么才能完成 PSPICE 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence Allegro 23.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简化版电路。  仿真停滞在1.74mS 后的结果

    未解决。  "Resolved"按钮看起来像是已解决的问题。

    仍然需要帮助、无法在 PSPICE 中使用这个简单的电路进行10秒仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    您能否共享仿真配置文件的设置?  也可以将仿真文件分享给我。   

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../switcher_5F00_dimmer_2D00_2025_2D00_03_2D00_11T05_2D00_07.zip

    这是该项目的存档。  这是否提供了您要查找的仿真配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher

    我将在明天早些时候查看这一点。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher

    不幸的是,我的电脑崩溃了,我会检查这一一旦它准备好。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待听到你发现的噪音。  我开始想知道这是否与加密模型有关、可能是我公司的"背景"网络安全软件交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher

    很抱歉这么晚才回复! 我检查了您共享的文件、 但无法运行仿真。   

    我认为这是因为它无法到达库路径。 您能否将库文件放在项目的同一文件夹中?

    我还检查了从 TI.com 下载的仿真模型是否运行良好。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris

    有更新吗?

    谢谢