This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761需要协助-无法达到-2.2V 输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481944/lm27761-assistance-required-for-lm27761-unable-to-achieve--2-2v-output

器件型号:LM27761

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

目前、我们正在项目中与 LM27761低噪声稳压开关电容电压逆变器合作、旨在实现-2.2V 输出。 但是、尽管进行了多次尝试并对我们的设置进行了全面验证、但我们仍然无法获得所需的输出电压。

我们已采取以下步骤来解决此问题:

已按照数据表建议验证输入电压。
交叉检查所有外部组件(电容器、负载条件等)及其值。
检查 PCB 布局和连接、以排除任何可能的设计缺陷。
已更换组件以消除损坏的可能性。


即使经过这些努力、输出仍然不一致、无法提供预期的-2.2V。

您能否就可能有助于我们解决此组件问题的任何修改、设计注意事项或常见问题为我们提供指导? 非常感谢您提出任何见解或建议。

感谢您的支持与时间。 我们期待着您的宝贵帮助。

此致、
Rachit Gautam
应用工程师
Mindwatt Industries Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachit、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    您能否提供有关输入电压、负载电流等应用参数的更多信息?

    所用电容器的 ESR 对电荷泵的内部电阻有很大影响。 您是否根据数据表第8.2.2.6至8.2.2.6.4节中的建议选择了具有低 ESR 的 SMD 多层陶瓷电容器?

    如果您需要、我还建议您检查一下您的原理图和布局。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。