This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628436-7-8EVM-167:输入电压低于1.8V 时的行为

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628436-7-8EVM-167, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480923/tps628436-7-8evm-167-behavior-with-lower-input-voltage-than-1-8v

器件型号:TPS628436-7-8EVM-167
主题中讨论的其他器件: TPS62840

工具与软件:

尊敬的专家

我对用于可穿戴应用的产品感兴趣。 我有一个问题、就是输入电压 Vin 是由电池供电的。 因此输入电压可降至1.8V 以下。 在1.8V 以下时、降压转换器应关闭并对输出电压放电。 测试过程中、我注意到在这个状态中流耗增加至500µA。 是否有办法解决此问题、或者在此范围内是否有等效器件关闭?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    您的应用中设置了哪个 VOUT、负载电流是多少?

    您是否有示波器上有关关断时刻的一些屏幕截图? 或者500uA 的电流消耗是否是永久性的?

    很遗憾、我没有 现成的 TPS628436-7-8EVM-167用于检查行为。

    TPS62840-1DLCEVM55上查看了 TPS62841 、发现在欠压关断时电流消耗没有增加。

    由于 TPS62840或 TPS62841具有低得多的静态电流、因此该器件可能始终是您应用的更好选择。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间以来没有反馈,所以我认为这个胎面已经解决,可以关闭。 您仍然可以在该线程关闭后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。