This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1未正常运行

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491709/lm7480-q1-lm7480-q1-not-operating-correctly

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我遇到了 LM7480-Q1无法导通以下电路中的外部晶体管 Q1和 Q2的问题。

VS (引脚10)上的测量电压大约为3V (以 GND 为基准)。 输入电压为28V。 10K 电阻器 R6上的压降过大。 这可以通过数据表第8页上给出的工作静态电流与电源电压间的关系来解释。 上电时、由于电阻器中的电流为7500uA、VS 上的电压不能超过3V。

通过将 R6电阻降至1600欧姆、电路将按预期工作。

如果您同意这一诊断、请告诉我。 或者电路是否应该在没有发生变化的情况下工作?

器件下方的散热焊盘最初已连接到 VS、但现在已隔离。