This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500背光驱动器电路的输出电容器选择

Guru**** 2303350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491635/tps61500-output-capacitor-selection-for-tps61500-backlight-driver-circuit

器件型号:TPS61500

工具与软件:

您好支持团队:

我正在使用 TPS61500设计背光驱动器电路、并选择了1.2 MHz 的开关频率、以更大限度地减少功率级组件并减小设计的物理尺寸。 下面是我的电路的详细信息:

  • 输入电压 :3.3V (范围:3.0V 至3.6V)

  • 输出电压 :25V (24.8V+0.2V FB 电压)

  • 最大输出电流 :200mA

  • 开关频率 :1.2 MHz (范围:1 MHz 到1.4 MHz)

  • 最高环境温度 : 70 -75°C

我有两种电容器选项、想知道哪一种更适合我的设计。

  1. 备选案文1. :2个4.7 µF、50V、0805电容

    此选项的自谐振频率约为3 MHz、但直流偏置高达80%、25V 时的有效电容将降低至1.88 µF。

  2. 备选案文2. :2个4.7 µF、50V、1206或1210电容器

    该选项在25V 时提供5.17 µF 的有效电容、但自谐振频率约为1.8至2 MHz。

鉴于建议的工作条件表明4.7 µF 为最小输出电容、第15页的注释建议电容范围为1 µF 至10 µF。

您会为我的电路推荐哪种选项?

此致、

Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    更建议采用选项2。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢你。