This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:用于驱动背对背功率 MOSFET?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1200-Q1, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491493/lm74502h-used-for-driving-back-back-power-mosfets

器件型号:LM74502H
主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1、TPS1200-Q1

工具与软件:

数据表指出、栅极驱动器能够驱动11mA、但灌电流为2、3A。 该驱动电流听起来并没有太大。 我设计了一个栅极驱动器来驱动2 x 4个 N 沟道 MOSFET (背对背)、这些 MOSFET 用作大型电池组中的充电/放电路径开关。 我不需要超快开关、但我需要一个静态驱动器。 每个 FET 具有6nF 的 Ciss。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    您可以考虑使用 TPS1200-Q1/TPS4800-Q1

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来更有趣、但也更昂贵。 这是一个非常新的组件、目前还没有库存。 有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    是的、这是新器件。 这款器件对您感兴趣吗? 您可以提出新的 E2E 申请、该器件的专家将为您提供帮助。

    此致、

    Shiven Dhir