This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:有关 BQ25756E 的问题

Guru**** 2925150 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E, BQSTUDIO, EV2400, BQ76907, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ76907、BQ25756

工具与软件:

您好、TI 团队:

最近、我一直在将 BQ25756E 用于我的个人 PCB 电路、之前我曾尝试使用纯电阻器编程模式、现在我想尝试进行 I2C 编程、目前我有以下几点

问题:

电阻器编程:

当我用恒压负载作为输出时、芯片的充电曲线是否与下图相符?

I2C 编程:

1.我使用 EV2400通过 BQstudio 对 I2C 进行编程、对 EV2400进行编程时是否只需要连接三个端口 SDA、SCL、GND?

2.在 bqstudio 中、当我需要将 I2C 数据写入芯片时、是否应设置 BQ25756E 来选择相应的充电器、然后选择 I2C 地址作为 D4 (6A)并点击"Find View"(查找视图)、然后在"16位寄存器"中设置相应值并点击"WRITE REGISTER"?

是否需要接通 VAC 电压才能写入 I2C 数据? 或仅启用 CE?

3.芯片工作时点击"Read Register"是否可以读取数据?

4.我想在 BQ25756E 的外围再加一个平衡充电监测模块、有没有推荐的产品型号?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在这方面的努力

    Unknown 说:
    使用恒压负载作为输出时芯片的充电曲线是否与下图相符?

    恒压负载将在 BQ25756E 的恒流阶段正常工作。 恒压负载在 BQ25756E 的恒流阶段不能很好地工作。 我建议使用恒流负载来测试收尾充电阶段。

    1.是的,

    2.是的,这会起作用。

    3.可以、您需要良好的 VAC 或 VBAT 电压才能写入 I2C 寄存器。

    4.(您有2个问题标记为"3")。 是的、可以通过点击"Read Registers"来读取寄存器。 首先确保器件具有正确的 I2C 地址。

    5.对于一个电池监测模块、你能告诉我充电电流和充电电压是多少吗? 此外、您是否需要电池电量监测计或者仅需要 IC 来平衡和监控电池?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    我正在尝试使用 bqstudio 对 BQ25756E 进行编程、但我要使用 bqstudio 识别的 EV2400来使该芯片正常工作、并执行读取寄存器操作

    操作在 D4 (6A)地址中、但页面显示"设备 ACK 错误"、我想问一下如何解决该问题?

    5. 对于电池监控模块、您能告诉我充电电流和充电电压是多少吗? 此外、您是需要电池电量监测计还是仅需要 IC 来平衡和监控电池?

    充电电流:6A;充电电压:~26V。

    我想知道电池电量监测计和 IC 之间的具体功能差异是什么? 监测计只能监测而不能主动监测

    调节多节电池的电量平衡、而 IC 可以同时监控和调节? 如果是这种情况、我是否可以只使用

    一个 IC 即可实现充电和平衡电压功能、并且不再需要 BQ25756E、您对此产品有何建议?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供新信息。

    我想问一下如何解决这个问题?

    我有几个建议:

    • 确保 IC 已通电。
    • 在启动 BQStudio 之前、确保已插入 EV2400
    • 确保 I2C 线具有正确的上拉电阻。

    如果可行、请告诉我。

    [报价 userid="643553" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5700556 #5700556"]我想知道电池电量监测计与 IC 之间到底有何功能差异? 测量仪表是否只能监控而不能主动[/报价]

    电池监测器可为电池提供保护、平衡和监测功能。 电池电量监测计具有相同的特性、但也提供电池的荷电状态。 电池电量监测计可提供一定比例的电池使用寿命。

    [报价 userid="643553" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5700556 #5700556"]

    如果是这种情况、我是否可以只使用

    一个 IC 即可实现充电和平衡电压功能、并且不再需要 BQ25756E、您对此产品有何建议?

    [报价]

    在您的应用的电压或电流范围内、我们不会提供任何这样的器件。 我认为 BQ25756E +电池电量监测计/监视器最适合您的应用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5703341 #5703341"]

    我有几个建议:

    • 确保 IC 已通电。
    • 在启动 BQStudio 之前、确保已插入 EV2400
    • 确保 I2C 线具有正确的上拉电阻。

    [报价]

    到目前为止、所有这三项条件都已得到满足。 bqstudio 已经识别 EV2400、SCL 和 SDA 均具有3.3V 上拉电压、而且我具有6V 直流电压

    两个 VAC 端口的输入(32、33)。 但当我完成所有这一切点击"读寄存器"仍然显示"设备 ACK 错误"。

    我目前认为我的电路设置有问题、因为我当前正在读取具有 VAC 6V 输入(低 CE 端口)的寄存器、

    并且输出端具有7V 的恒压负载、并且当我输入电压时、负载侧在10秒内升至7V、因此我有可能得到更高的电压

    恒定电压负载上的电压、因而无法对 I2C 进行编程? 输入 VAC 后、芯片将开始工作、现在正在写入寄存器

    对芯片运行有何影响? 您目前认为这可能是个问题吗?

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5703341 #5703341"]我们没有任何在您的应用的电压或电流范围内有效的方法。 我认为 BQ25756E +电池电量监测计/监视器最适合您的应用。[/QUOT]

    我已经找到了其中一个 IC - BQ76907、您是否认为该 IC 可以与 BQ25756E 配合使用、以均衡对多节锂离子电池的充电?

    此外、我想问是否可以使用 EV2400而不是 MCU 芯片通过 bqstuido 直接对 BQ76907进行 I2C 编程?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在向充电器施加电压时、您能向 VBAT 施加6V 直流电源吗、看看它有没有不同?

    [报价 userid="643553" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5707425 #5707425"]

    并且输出端具有7V 的恒压负载、并且当我输入电压时、负载侧在10秒内升至7V、因此我有可能得到更高的电压

    恒定电压负载上的电压、因而无法对 I2C 进行编程?

    [报价]

    我认为这可能是充电器以默认设置运行。

    您是否能够使用示波器检查 SDA 和 SCL 以确保信号被正确发送?

    [报价 userid="643553" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5707425 #5707425"]

    我已经找到了其中一个 IC - BQ76907、您是否认为该 IC 可以与 BQ25756E 配合使用、以均衡对多节锂离子电池的充电?

    此外、我想问是否可以使用 EV2400而不是 MCU 芯片通过 bqstuido 直接对 BQ76907进行 I2C 编程?

    [报价]

    我误读了您的问题。 电池监控器和电池电量监测计可为电池提供电池平衡和保护功能。 这些监控器和测量仪表可以使用 I2C 进行编程。 我认为 BQ76907可以正常工作、但我建议在电池监测器 e2e 论坛上打开一个 E2E 主题。

    我们还提供了以下有关电池电量监测计和电池监测器之间差异的简要应用手册: www.ti.com/.../sszt466.pdf

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5708705 #5708708705"]向充电器施加电压时、您能否尝试向 VBAT 施加6V 直流电源、看看这有何不同?

    我稍后再试。

    我认为这可能是充电器以默认设置运行。

    这也是我的想法、但当 IC 有电时、它会根据默认设置开始工作。 我在提到 BQ25756EVM 文件时知道、I2C

    编程是在 IC 工作时读取和写入寄存器、我想知道由于我点击了"Read Register"、是否生成了"ACK 错误"

    而未写入下图中16位寄存器的初始值。 或者是否应该在"8位寄存器"页面中点击"Read Register"、

    然后、相应的寄存器位会显示当前芯片的相应寄存器值吗?

    Unknown 说:
    但我建议您在电池监控器 e2e 论坛上打开一个 E2E 主题。

    谢谢、我会在这个论坛上发布一个新问题。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否用示波器检查 SDA 和 SCL 以确保正确发送信号?

    我只能在 SDA、SCL 上观察到3.3V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="643553" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5709199 #5709199"]

    这也是我的想法、但当 IC 有电时、它会根据默认设置开始工作。 我在提到 BQ25756EVM 文件时知道、I2C

    编程是在 IC 工作时读取和写入寄存器、我想知道由于我点击了"Read Register"、是否生成了"ACK 错误"

    而未写入下图中16位寄存器的初始值。 或者是否应该在"8位寄存器"页面中点击"Read Register"、

    然后、相应的寄存器位会显示当前芯片的相应寄存器值吗?

    [报价]

    当充电器首次启动时、会对寄存器进行预写入、充电器使用硬件设置来确定充电电流、充电电压和其他设置。 点击"Read Registers"不应导致"ACK 错误"。

    我只能在 SDA、SCL 上观察到3.3V 电压。

    这里我还有其他一些问题:

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5711322 #5711322"]单击"READ REGISTERS"时是否看到 SDA 和 SCL 被下拉?[/QUOT]

    我再次尝试、但看不到任何电压变化。我想问问、在没有连接芯片的情况下、当我点击"Read Register"时、EV2400是否会产生电压变化? 目前、无论连接芯片还是未连接芯片、电压都没有变化。

    如果您使用 BQ25756E BQZ 文件、您觉得有何区别? BQ25756和 BQ25756E BQZ 文件都应起作用。[/QUOT]

    我使用 BQ25756E BQZ 文件安装了"bqstudio 测试"版本、如下所示。

    您是否尝试过更改 EV2400插入的 USB 端口?

    我也这样做了、但它也不起作用。

    提前感谢!

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问在未连接芯片的情况下单击"Read Register"(读取寄存器)时、EV2400是否产生电压变化?

    是的、当 EV2400尝试与 BQ25756E 通信时、您应该会看到 SDA 或 SCL 线路被下拉。

    我按如下所示安装了带有 BQ25756E BQZ 文件的"bqstudio 测试版"。

    您是否可以安装此文件: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379348/faq-bq25756e-bqz-file-for-bqstudio

    并将文件移至 BQStudio 的配置文件夹? 默认文件夹路径应为 C:\ti\BatteryManagementStudio

    我还有其他几个问题需要进行调试:

    • 对于您的系统、您还有其他可以告诉我的信息吗?
    • 如果可能、您是否有任何其他 EV2400或 EVM 也尝试与 BQStudio 通信?
    • 您是否可以尝试与 EVM 和其他计算机通信?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483687/bq25756e-questions-about-bq25756e/5713727 #5713727"]

    您是否可以安装此文件: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379348/faq-bq25756e-bqz-file-for-bqstudio

    并将文件移至 BQStudio 的配置文件夹? 默认文件夹路径应为 C:\ti\BatteryManagementStudio

    [报价]

    我安装了文件,更换了计算机,并再次尝试,但仍然没有工作,我已经决定重新设计 PCB 电路,因为我当前的电路主要是编程电阻器。 由于我只有一个 EV2400、因此我准备尝试另一个。  

    在重新设计电路之前、我有以下问题:

    设计电路时、BQ25756E 是否必须区分 PGND 和 AGND?
    2. BQ25756E 的 SDA 和 SCL 引脚是否需要10k 电阻器连接到 EV2400?
    3.您能否为 BQ25756E 提供 PCB 文件?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不需要区分 PGND 和 AGND。

    SDA 和 SCL 电阻器将需要适当的上拉电阻器。 使用 EV2400时、3.3V 的10kΩ 上拉电阻器可以正常工作。

    这是 BQ25756EVM:BQ25756EVM_PCB.zip 的 Design_Files 文件

    此致、
    埃森·加洛韦