This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择 SiC MOSFET 的栅极驱动 IC

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1, UCC21750, UCC21738-Q1, UCC21710-Q1, UCC21717-Q1, UCC21755-Q1, UCC21737-Q1, UCC21756-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491634/selection-of-the-gate-drive-ic-for-sic-mosfets

器件型号:UCC21738-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710-Q1UCC21717-Q1UCC21755-Q1UCC21737-Q1、UCC21732-Q1、 UCC21756-Q1、UCC21750

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:  

我目前正在设计双有源电桥(DAB)转换器、我正在寻找合适的隔离式栅极驱动器 IC。 我将使用的 SiC MOSFET 是什么 1200V SiC MOSFET 解决方案 总栅极电荷(Qg)为288nC 和  开关频率将为100kHz .  我正在考虑使用 UCC21738-Q1 用作栅极驱动器。 基于其高峰值拉电流/灌电流、内置保护功能(DESAT、软关断、AMC 等)和高 CMTI、 它看起来像一个好的候选人。  在最终确定设计之前、我想问:

1. 您是否认为 UCC21738-Q1适合 用于在 DAB 转换器拓扑中驱动此类 SiC MOSFET?

2. 在网站上、我也可以看到几款类似的产品、比如:UCC21717-Q1、UCC21756-Q1、UCC21755-Q1、UCC21732-Q1、 UCC21750、UCC21710-Q1 、UCC21737-Q1等  您能帮助说明这些栅极驱动器之间的主要差异吗?  我的重点是确保强大的保护、足够的驱动能力以实现快速开关、以及在高 dV/dt 条件下可靠地运行。  

我期待您的回复,并提前感谢您!  

此致、

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    所有 UCC217xx-Q1系列在隔离电压、CMTI 等级和 CMTI-MOSFET 电压范围方面都具有相同的能力、可有效驱动 VDD VEE。 这也将满足开关频率和栅极电荷要求。

    其变化主要取决于 DESAT 与 OC、CLMPI 与 CLMPE 以及 ASC 与 AIN-APWM。

    以下链接说明了 不同变体之间的差异。  

    所有 UCC217xx 器件的比较

    希望这有助于为您的最终应用选择合适的器件。

    谢谢

    SASI