This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:+bq25731

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25731, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491376/tps25751-bq25731

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25731

工具与软件:

大家好、团队成员:

  1. 是否可以将 TPS25751配置为仅供电方? 我可以在网络编程器工具中看到(仅拉电流/灌电流或仅灌电流)、并且拉电流仅为5V3A。 但我之前在寻找只有100W (高达20V/5A)的选件源。
  2. 我们如何在生产中对 TPS25751进行编程? 我找到了一些文档、其中说我们需要创建一个补丁文件并将其编程到 EEPROM/IC_中是否有直接的方法在生产中对 IC 进行编程?
  3. 我们是否需要在生产中单独对 BQ25731进行编程? 或者 TPS25751会采用 BQ25731设置?
  4. 您是否有任何有关 TPS25751和 BQ25731的特定应用原理图?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    [quote userid="41119" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491376/tps25751-bq25731是否可以将 TPS25751配置为仅供电方? 我可以在网络编程器工具中看到(仅拉电流/灌电流或仅灌电流)、并且拉电流仅为5V3A。 但我当时正在寻找一个只有100W (高达20V/5A)的可选电源。

    谁是终端客户、他们正在设计什么样的应用、他们希望与 TPS25751搭配使用哪些直流/直流转换器?  

    [报价 userid="41119" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491376/tps25751-bq25731 "]我们如何在生产中对 TPS25751进行编程? 我在一些文档中发现、我们需要创建一个补丁文件并将其编程到 EEPROM/IC_中是否有任何直接的方法可以在生产环境中对 IC 进行编程?[/QUOT]

    TPS25751需要 EEPROM 或 MCU 才能进行 PD 配置。 启动时、TPS25751将尝试从 EEPROM 读取(如果存在)并加载存储的 FULL FLASH 二进制文件。 如果 EEPROM 不存在、MCU/EC 可以通过 I2C 通过补丁突发模式序列加载 PD 低区二进制文件、请参阅 TPS25751技术参考手册以了解详细信息。  

    [报价 userid="41119" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491376/tps25751-bq25731 "]我们是否需要在生产中单独对 BQ25731进行编程? 或 TPS25751会采用 BQ25731设置?

    如果您使用适用于 BQ25731的 TPS25751集成 I2C 控制、TPS25751会自动配置 BQ25731一些基本设置、包括充电电压和电流。 在运行时期间、TPS25751还会在处于拉出模式时自动设置 VOTG/IOTG、并在灌入模式下自动设置 VINDPM/INDPM。  

    [报价 userid="41119" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491376/tps25751-bq25731您是否有任何有关 TPS25751和 BQ25731的特定应用原理图可供参考?[/QUOT]

    我们当前没有参考原理图、但您可以参阅 TPS25751EVM 用户指南、了解有关连接 TPS25751EVM 和 BQ25713EVM (与 BQ25731类似)的详细信息。 用户指南将于今年晚些时候进行更新、以包含 BQ25731支持的详细信息。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin