This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:升压模式下存在问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491865/tps63020-issue-in-boost-mode

器件型号:TPS63020

工具与软件:

您好!

我在输入端施加3.3V 电压、但转换器似乎没有将输出电压升至5V。 输出低于3V。 我看到一个问题解决了、但问题没有解决的方法。

请您的帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Pullump。

    我需要更详细的说明或一些波形以让我更好地知道您的问题。

    此致

    TAO