This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:启动行为和栅极驱动控制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491674/bq25758-startup-behavior-and-gate-drive-control

器件型号:BQ25758
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好-

我想详细了解这款充电器的启动行为、以及栅极驱动时序限制。  

栅极驱动:
栅极驱动电路的最短可控导通时间是多少? 我知道这是我的设计控制范围内其他变量的函数、但在某一点上、栅极驱动器本身无法足够快地开启/关闭。 该最小值是多少或与其接近多少?  


启动和补偿:
您能否提供有关该充电器启动行为的更多详细信息、特别是在补偿期间以及向充电过渡期间。 我知道、在启动时、IC 会执行补偿模式、根据输出端的电压 Vbat、交替选择 SW1或 SW2网络。  

在补偿期间、当 SW1或 SW2开关时、充电器是否尝试监测/限制电流? 开关是以静态或动态频率发生? 它监测电压吗? 它是否在寻找任何类型的"稳定"信号?

我提出问题的一个原因是、我有一个应用程序、其中电池有时会断开、直到达到接近电池电压的最低电压阈值。 这意味着我的充电器上几乎没有负载、也没有电压。 我使用3.3uH 电感器和标称24V 输入。  

由于启动时的电压为~0V (我在 Rbatt 传感器上平衡的200uF 电容、放电电流均为100uF)、因此我预计补偿模式会切换高侧 FET Q1、并且一旦 Q1导通、我将通过 Q3 (高右侧 FET)的体二极管传导到输出。 由于电感器两端的电压是~24V、如果充电器将电流限制为 Ibat =~150mA、这将只会是21ns 脉冲。21ns 对于栅极驱动保持而言似乎相对较快。 这对于充电器而言会有问题吗?

如果它在补偿期间没有电流限制、它是否监测 Vbatt? 如果 Vout 在启动期间超过预充电阈值电压(在补偿中间)、这会有问题吗? 它是否会开始开关 SW2并停止 SW1开关?  

如果它不监测电流或电压、并且补偿模式持续40ms、您认为这可能有问题吗? 在3.3uH 和24Vin 条件下、我预计能够在几毫秒内达到最大 Vout (负载为200uF)、具体取决于我的开关频率。 ~在此期间没有电压或电流监控器、并且它一直开关 SW1、我会预计 Vout 会继续上升、直到它等于输入电压。

最后一个问题:
产品说明书建议在低负载时禁用频率调制、但在启动时启用、也就是在低负载条件下启用、因此无法禁用频率调制。 在电流监控方面、或者启动至低负载期间的开关节点振铃方面、是否需要注意某些事项?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carissa:

    关于栅极驱动最小可控导通时间、它~10us。  该转换器会监测导通时间、并在导通时间接近10us 时开始脉冲跳跃。  这种脉冲跳跃可以在 Fsw = 1.5Mhz 时发生、就在进入降压/升压模式之前。  降压/升压模式是一种数字反馈算法、而不是模拟算法。

    在启动方面、在无电池(VSYS<~2V)的情况下、输入电流限制限制为200mA、直到 VSYS 升至2V、以确保不会启动进入短路。  然后实现 IINDPM 寄存器。 有关如何处理较短的导通时间、请参阅上述答案。  PFM 至 PWM 转换是短时间范围内电感器电流过零次数的函数。

    关于禁用 PFM、建议在需要更高精度的 IINDPM 或 ICHG 电流调节时使用。  对于电流检测放大器而言、脉冲输入和电池电流很难滤波来实现准确的测量。  如上所述、禁用 PFM 不会阻止脉冲跳跃。

    此致、

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -

    我的道歉。 我使用的是 BQ2575 6. 不是8。 不确定两者之间有多不同。 我预计它会涓流充电、直到~3V、-200mA ~Connaught 电流。

    无论如何、10us 似乎比预期大得多。 您是指10ns? 数据表显示、它可以将右上侧(升压) FET 控制到225ns 的控制时间、开关频率为600kHz 时、总周期时间仅为1.67us。  

    此外、您能否进一步说明电流如何受到限制? 我知道在进行补偿后电流受到限制、但您是否认为在启动时的补偿模式期间电流也受到限制?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carissa:

    哎呀。  我看到了 BQ257 9. 8、是的、我的意思是10纳秒。  我不直接支持 BQ2575x 系列。 我会重新分配给 BQ2575x 系列的正确应用工程师。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carissa、

    感谢您耐心等待。

    栅极驱动: LODRV 和 HIDRV 的最短导通时间为100ns。

    启动和补偿: 只要 BQ25756开始充电、BQ25756就会启动电感器检测。 BQ25756将使用 VAC 或 VBAT 的电压进行电感器检测。

    对于24V VAC 至0V VBAT 的设置、充电器在充电时异步工作。 Q2永远不会导通、电流通过其体二极管。 Q3持续保持高电平。

    [报价 userid="163079" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491674/bq25758-startup-behavior-and-gate-drive-control "]如果在启动期间 Vout 高于预充电阈值电压并进入补偿阶段、这会是问题吗?

    这不会有问题。

    如果在补偿期间它没有电流限制、它是否监视 Vbatt? 如果 Vout 在启动期间超过预充电阈值电压(在补偿中间)、这会有问题吗? 它是否会开始开关 SW2并停止 SW1开关?  [报价]

    当发生此补偿时、BQ25756不会充电

    PFM:

    当终止电流小于2A 时、我们建议设置 EN_PFM=0以实现更准确的终止。 可以在低负载下启动、然后在稍后禁用 PFM。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦