This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132S 规格确认

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491654/tps65132-tps65132s-specification-confirmation

器件型号:TPS65132

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在评估 TPS65132S 并且希望确认它是否满足两种不同应用的以下电压和电流要求:

A 要求:

  • VSP :+6V±0.1V、 进行了测试 :35mA

  • VSN :-6V±0.1V, 进行了测试 :40mA

b 要求:

  • VSP :+5.7V±0.2V、 进行了测试 :100mA

  • VSN :-5.7V±0.2V、 进行了测试 :100mA

您能否帮助确认:

  1. 是否 TPS65132S 两组规范?

  2. 是否存在实现这些输出所需的任何限制或配置?

  3. 如果 TPS65132S 不适用、是否有适合这些要求的推荐替代方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TPS65132S 可以满足这两个要求。 它的输出电压可在+/-4V 至+/-6V 范围内进行编程、拥有高达150mA 的输出电流能力。

    BR

    Patrick