请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755 工具与软件:
大家好、团队成员:
在使用 TPS23755设计反激式初级反馈电路时、如何连接 AUX_D 引脚?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen:
感谢您的耐心。
在电源 ORing 结构中、AUX_V 和 AUX_D 用于降低 PoE 的输出电压、使第2侧的辅助电源 具有比 PoE 更高的优先级。
如果您有第二侧适配器并想使用这两个引脚、您可以参考 TPS23755EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23755EVM-894) 原理图。
如果您没有第二侧适配器、则可以将 AUX_V 和 AUX-D 设置为断开。 并确保更新 FB 处的电阻、例如、R190电阻= R190和 R188并联。

此致、
Diang