This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:当设置 IT_ENABLE 位时、FLAGS 寄存器中的 FC 位绝不会设置。 CAN##39;t 继续学习周期。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490733/bq27510evm-when-it_enable-bit-is-set-fc-bit-in-flags-register-is-never-set-can-t-continue-learning-cycle

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27510-G3BQSTUDIOGPCCHEMBQ27510

工具与软件:

你(们)好 我仍在努力针对 BQ27510-G3执行学习周期(BQStudio 不支持、因此一切都必须 通过连接到电量监测计的 MCU 来完成)。

从这两个文档(SLUA597和"学习周期过程")中 ,我明白当电池放电时必须设置 IT_ENABLE ,但当我这样做时, FC 标志从不会设置电池充电后,因此学习周期失败。

我从寄存器中读取 CHEM_ID、结果显示为256。 这可能是问题吗? 我也不知道如何得到正确的 chem ID ,资源都在这个地方,在一个糟糕的方式..

有什么建议吗? 在考虑更换电量监测计时、您会对该问题感到非常厌倦。