This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3100:请求测试数据放大器;过流能力和功率耗散评估方法

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489344/lm3100-request-for-test-data-evaluation-method-on-overcurrent-capability-and-power-dissipation

器件型号:LM3100

工具与软件:

大家好、团队

我们在48V EPS 中有 GaN 机会、客户要评估10k~100kHz f_sw 下的过流能力和功率损耗。  

我们是否有测试数据来支持它? 或者任何评估指南和模型都可以提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wonder、

    您能否更具体地说明您要申请的内容? 您是否想知道在10kHz 和100kHz 之间的频率下工作时的功率耗散/过流限制是多少?

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、ó n

    我们是否已经完成了 LMG3100和 LMG2100的双脉冲测试?  

    客户想要了解导通损耗、死区时间损耗和驱动损耗。

    谢谢!

    神奇方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wonder、

    不确定这些器件。 就必须创建一个新线程来询问这些问题。

    谢谢!

    Dino Maslic