This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750是否可以支持电池向输入供电(VAC)?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491664/bq25750-can-bq25750-support-battery-supplying-power-to-input-vac

器件型号:BQ25750

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在评估 BQ25750 并希望确认它是否支持以下功能:

  • 能够实现 五天 电源 返回到输入(VAC) 多少功率?

  • 如果是、有什么必要 配置设置或寄存器修改 以启用此功能?

  • 如果不支持、您能否推荐在3秒~8秒内支持此功能的替代充电器  电芯电池

感谢您的见解和任何相关文档。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、BQ25750可以向 VAC 供电。 您需要移除 ACFET 并将 SYS 引脚短接至 VAC。

    2.要通过电池给 VAC 供电、建议使用降压-升压转换器 您需要设置 EN_REV=1或 EN_AUTO_REV=1。 您还需要使用 I2C 命令来获取 BQ25750以退出反向模式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦