This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:Bq

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ26100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487778/bq27542evm-bq

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:bq27541-V200BQ26100bq27541

工具与软件:

我需要设计一个工具来验证我们根据 bq27541-V200生产的电池。

其中一项测试将包括身份验证检查。

我显然知道我编程到 bq 中的关键字。 这基本上就是我的 SHA-1实施知识的范围。

我搜索了 e2e 以获得实施身份验证的主机端的指导、并找到了对 SLVA413A 的参考、其中包括可满足该要求的 MSP430代码...我希望。 很遗憾、搜索该文件时会出现 "我找不到此页面"页面。

您能否提供转至 SLVA413A 的良好链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corbin、

    此问题已分配、我们将在可能的情况下予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关我们的 SHA 身份验证资源、请参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/an/sluaaq0/sluaaq0.pdf 

    本文档介绍了如何使用我们的现有工具链将 SHA 密钥编程到电量计中并验证是否正确完成。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、  如果它能与 bq26100之类的独立部件一起使用、这对我很有帮助。  这样、我就可以与使用 SHA1认证的设备保持兼容、但我可以将电池中的电量监测计更改为较新的器件之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该进一步解释我的情况。你可能有一个比我试图做的更好的解决方案。  十年前、我们设计了一款使用 b227541的电池。 虽然有点过时、但仍然以高昂的成本提供。  我的目标是使用更易于获取的更新电量监测计。  但我需要与电池使用的设备保持兼容、并且需要 SHA1认证。  我想添加一个独立的 SHA1器件(如 bq26100)、但无法将密钥直接编程到该部件中。 因此、我想或许我可以使用 MSP430自行构建。 因此、您需要之前的文章中提到的 MSP430 SHA1代码示例。 还有更好的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corbin、  

    您需要的向后兼容性是什么、也许我们的一款新型器件仍能在这里工作?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的要求是支持 SHA1认证、就像 bq27541一样。  我无法对现场的设备进行任何更改。 bq26100比较理想、但它不允许我输入密钥。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ27532支持 SHA-1。  

    此致、  

    Jonny。