This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D26:将 VCC 和 AVIN 连接在一起以实现外部偏置配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491801/tps548d26-tie-vcc-and-avin-together-for-external-bias-configuration

器件型号:TPS548D26

工具与软件:

在使用外部 VCC 偏置的数据表的图6-2中、建议将 VCC 和 AVIN 引脚连接在一起、然后通过1 Ω 电阻器连接到 VDRV。 但在图7-1中、显示了 AVIN 一起连接到 VDRV 引脚、而 VCC 通过1欧姆电阻器连接到 VDRV、用于外部偏置配置。 请告知我们应遵循哪一项。

关于外部偏置配置的上电序列、 可以同时为 PVIN、VDRV 和 EN 引脚上电吗? (上面的段落图6-2提到了首选序列:VDRV => PVIN => EN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    图6-2和图7-1都正确。

    对于图6-1、您可以连接、因为 AVIN 是 VCC LDO 的电源电压。 如果将 AVIN 连接到 VCC 一起、它将禁用内部 LDO。

    对于图7-1、 您需要仔细放大原理图、因为那里没有连接 AVIN 和 VDRV 的点。 AVIN 通过 J6跳线4和跳线6连接到 PVIN_IC。

    关于上电顺序、请参考数据表 VRDV 外部--PVIN--EN。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    是的、我在图7-1中没有注意到从 VCC 到 R12的点。 在图7-1中、您能建议我在哪里可以将 AVIN 和 VCC 连接在一起吗? VCC 完全不从 J6进入。 它仅进入 TP22和 R12。

    谢谢!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、请 按照图6-1中的建议将 AVIN 和 VCC 连接在一起。  VCC 不连接到 J6、我是说 AVIN 引脚连接到 J6时使用相同的网络名称、将 AVIN 连接到 PVIN。 请遵循图6-1。

    谢谢!

    Nancy