This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:进入备用模式

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491046/bq25798-entering-backup-mode

器件型号:BQ25798

工具与软件:

有人能向我解释手册第37页中的以下句子吗?

"设置 EN_OTG = 0、以便退出 OTG 模式并进入正向充电模式而不会导致 PMID 电压崩溃。 设置 BKUP_ACFET1_ON = 1时、也会将 BKUP_ACFET1_ON 清除为0、并将 EN_BACKUP 设置为1。"

设置 BKUP_ACFET1_ON = 1是否会触发它再次返回0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    有。  从数据表中、应将该声明移至项目1:

    以下序列用于在重新布防备份模式的同时、从电池电源切换回 ACIN1:

    1.将 BKUP_ACFET1_ON (REG0x16[0])寄存器位写入1。 设置 BKUP_ACFET1 _ON = 1会使器件设置 DIS_ACDRV = 0且 EN_ACDRV1 = 1。 之后、备用模式被禁用、但充电器保持正常 OTG 模式。 ACFET1-RBFET1被打开以将适配器连接到 VBUS。 用户必须确保适配器电压等于或高于充电器 VOTG 电压设置、否则充电器 OTG 输出可能反向驱动连接到 VBUS 的适配器。  设置 BKUP_ACFET1_ON = 1时、也会将 BKUP_ACFET1_ON 清除为0、并将 EN_BACKUP 设置为1。

    2.通过将 EN_ACDRV1读回为1来确定 ACIN1上的源有效(未处于过压状态并且未失败不良源检测)。

    3.设置 EN_OTG = 0、以退出 OTG 模式并进入正向充电模式而不会发生 PMID 电压崩溃。 设置 BKUP_ACFET1_ON = 1时、也会将 BKUP_ACFET1_ON 清除为0、并将 EN_BACKUP 设置为1。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。

    您的解释有助于澄清问题。

    但是、在复位后启用备份模式时仍然出现问题:

    我将设置REG_RSTREG09_TERMINATION_CONTROL寄存器的位6 ()以复位 BQ25798寄存器和计时器。 发出复位后、我等待大约100ms。 然后、我尝试通过设置EN_BACKUPREG0F_CHARGER_CONTROL_0寄存器中的位来启用备份模式、而 AC1上存在5V 电压。

    但是、当我回读该EN_BACKUP位时、它没有被设置。

    您能否说明在复位后启用备份模式的正确过程?

    此致、

    沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    如果 VAC1电压降至 REG0x10[7:6]中的 VINDPM 阈值 x %设置以下、则备用模式会自动启用 OTG/反向模式。 有 A100%*VINDPM 选项 REG0x10、因此您只需要 VINDPM REG0x05即可控制自动开启。  备用模式不适合按需使用。  使用 EN_OTG 位实现按需 OTG/反向。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在与 Wolfgang 合作完成这个项目。 基于 VINDPM 阈值进入备用模式不会出现该问题、我们意识到仅当 VAC1降至阈值以下时才会进入备用模式。 但是、如果我们正确读取数据表、则需要在 VBUS 为高电平时设置 EN_BACKUP 位、以便在 VAC1降至阈值以下时、备用模式会被触发。

    我们在测试中看到的问题是、在设置 REG_RST 位后(当存在外部 VAC1/VBUS 时)并且寄存器被清除后、我们将不允许将 EN_BACKUP 设置为1、但我们希望它允许我们这样做。

    (EN_BACKUP 存在不一致之处:图9-37表示它是只读的、但表9-25表示它是 R/W。)

    根据我们在数据表中的理解、每次从 VAC1为 VBUS 供电时、我们都需要将 EN_BACKUP 设置为1 (或让它通过 BKUP_ACFET1_ON = 1自动设置为1)、以便 在 VAC1降至阈值以下时启用 OTG 的自动启用。

    我们在这里是不是在误解这个操作?

    谢谢!

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    很抱歉、数据表中出现了拼写错误。  当 VAC1具有有效电压时、必须重新启用备用模式。 我拉取了原始规范、看不出 REG_RST 为什么阻止写入 EN_BACKUP 位的原因。  REG_REST 是否会将 EN_ACDRV1位复位为0?

    此致、

    Jeff