This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:为什么 LMR51635的输出电压限制为高达30V?

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491669/lmr51635-why-lmr51635-vout-limited-up-to-30v

器件型号:LMR51635

工具与软件:

您好!

在输出为30V 1-2.5A、输入为42-54V 的新工程中、我要使用 LMR51635。 根据数据表、最大输出电压为30V。 请说明为什么根据数据  tONmin 和 tOFFmin 来选择 dmax、dmin 远不及限制。 如果 Vout =30V、则 Vin 最小值必须是多少? 根据数据表的公式(5) Vinmin=Vout/(1-Fmax*tOFFmin)。 输入电压为24V 时、tOFFmin = 200ns。 在 Vin=50V 时、tOFFmin=500ns (可能)。 FMAX=440kHz+8.5%=478kHz。 根据这个计数、Vinmin = 40V。  是不是真的? 提前感谢。

此致、

Juozas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juozas:

    如果使用1.1MHz 开关频率、则为30/(1-(1100*10^3)*(200*10^ 9))=38V 左右、接近估计值。

    无论如何、还需要考虑热性能。 假设在输出电压为30V (1A)时、所使用的功率级别为30W。 如果以90%的效率运行、则器件的功率耗散为3W (30W*(1-0.9))= 3W。

    器件的热阻为48.5C/W、所以需要注意的是、温度上升为145.5°C、在25°C 的室温下、足够触发热关断功能。 因此、虽然最短导通时间和关断时间是正确的、但还必须考虑器件中耗散的功率。

    希望它是明确的。  

    谢谢!

    Richard