This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18537NQ5A:CSD18537最大栅极电压

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493200/csd18537nq5a-csd18537-maximum-gate-voltage

器件型号:CSD18537NQ5A
主题中讨论的其他器件:TPS2490

工具与软件:

VGS =+-20V。 我与该规格相混淆。 现在、我将清楚地说明我的要求、有人帮助我确定它是否适合给定的 MOSFET  器件型号。 连接到50V 的漏极电压和连接到负载的源极。 栅极电压大约是由栅极驱动器(TPS2490)提供的62V。 该 MOSFET 是否真正适合我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THAMILSELVAN、

    感谢您关注 TI FET。 您认为 CSD18537NQ5A 绝对最大 VGS =±20V、并且与将栅极输出(VGS)电压限制为最大16V 的 TPS2490兼容。 该 FET 符合您的要求。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用