This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:在 VIN、ADJ/EN 和 VOUT 引脚上进行高频噪声滤波

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492688/tps7b4255-q1-high-frequency-noise-filtering-at-vin-adj-en-and-vout-pins

器件型号:TPS7B4255-Q1

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用 TPS7B4255QDYBRQ1器件。

如下所述在电压跟踪器引脚上连接去耦电容器:

VIN (引脚3)有1个100nF 的节点与1个1uF 的节点并联

ADJ/EN (引脚1)具有1个 no.100nF 的电容

VOUT (引脚4) 并联有1个2.2uF 的节点和1个100nF 的节点

通常、我们会在跟踪器模块的每个电源输入和输出引脚使用100nF。

这里的问题是、

在该电压跟踪器的每个引脚上是否确实需要一个100nF 高频滤波电容器。  否则、由于该跟踪器的 PSRR 额定值、高频尖峰会被固有地消除。

此致、

偶数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Even:

    严格意义上讲、100nF 高频滤波电容器不是必需的。 如果没有这些参数、器件将能够正常工作、在我们测量典型特性曲线时、也不包括这些参数。  

    该器件的 PSRR 将滤除线路中的高频尖峰、但负载或 VADJ 中的任何高频行为都将无法从中受益。

    我对于直接移除 ADJ/EN 电容器持谨慎态度(例如、如果您使用另一个 LDO 为该引脚供电、则此引脚可用作 Cout 来保持其他 LDO 的稳定性)。 该输入中的任何噪声或不稳定都会显示在您的输出中、但如果您相信系统中的其他器件将保持恒定调节、此规则也没有问题。

     如果您不期望系统的其余部分有太多的 HF 行为、可将其视为性能增强功能。


    此致!
    Gregory Thompson