This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:WEBENCH

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492898/tps54361-q1-webench

器件型号:TPS54361-Q1

工具与软件:

您好!

我当时在使用您的电源设计器工具、我很想知道您是否有类似的解决方案来设计一棵电源树、而不是仅使用单个电源。

谢谢你

Davide Badoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Davide

    据我所知、我们没有这方面的解决方案。 如果您能提供一些详细信息/要求、我可能会为您提供帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    谢谢你的答复—澄清它。

    正如一个小反馈:拥有支持多轨电源架构(例如、具有多个级联直流/直流转换器和 LDO)的工具或设计流程可能非常有用。
    它将很好地扩展您已经很出色的电源设计工具的功能。

    此致、
    Davide Badoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide

    感谢您的建议。

    我已注意到这一点、并将在内部进行讨论  

    此致

    Onkar Bhakare